欢迎来到米思米 请登录 退出 免费注册
技术之窗
  • 技术问答
    • 全部
    • 新手启航
    • 技术文章
    • 成功案例
    • 选型工具
    • 技术课堂
    • 技术问答
关联关键字

问:CRC希安斯高压气体除尘喷剂/清洁剂PR140855在使用过程中有什么需要注意的地方吗?

提问时间:2021-09-03

2468 浏览

全部回答(1个)

米思米官方回答

CRC希安斯高压气体除尘喷剂/清洁剂PR14085使用时始终保持垂直位置并与设备保持安全距离,使用前或使用期间请勿摇晃罐体,多次短点式喷射至需要清洁的部分。为了在难以触及的区域更准确地喷洗,可使用延长管。

发表时间: 2021-08-31

有用

猜你想搜