欢迎来到米思米 请登录 退出 免费注册
技术之窗
  • 技术问答
    • 全部
    • 新手启航
    • 技术文章
    • 成功案例
    • 选型工具
    • 技术课堂
    • 技术问答
关联关键字

问:模具冷却用喷气冷却器能产生比进气温度低70℃的冷气,使用过程中会不会意外冻伤手?

提问时间:2021-09-03

1860 浏览

全部回答(1个)

米思米官方回答

此产品实验显示温度差最大可以达到-70℃,实际使用时需要通过模具的过渡长度才能达到冷却部位,故安装部分注意密封良好不会造成伤害。

发表时间: 2021-08-31

有用

猜你想搜