欢迎来到米思米 请登录 退出 免费注册
技术之窗
  • 技术问答
    • 全部
    • 新手启航
    • 技术文章
    • 成功案例
    • 选型工具
    • 技术课堂
    • 技术问答
关联关键字

问:DC风扇 方形 防水型的工作环境湿度。多少湿度以下可以正常使用?

提问时间:2021-09-03

1782 浏览

全部回答(1个)

米思米官方回答

我们基于中性液体(水)的测试结果,在湿度95%以下的环境中都是可以使用的。

发表时间: 2021-08-31

有用

猜你想搜