欢迎来到米思米 请登录 退出 免费注册
技术之窗
  • 技术问答
    • 全部
    • 新手启航
    • 技术文章
    • 成功案例
    • 选型工具
    • 技术课堂
    • 技术问答
关联关键字

问:2228防水绝缘胶带可以在高温环境下使用吗?适合多少温度?能不能防水和密封呢?

提问时间:2021-09-03

3649 浏览

全部回答(1个)

米思米官方回答

这款胶带可用于高温环境。额定工作温度为90℃,紧急过载温度为130℃。它的带基为乙丙橡胶,表面涂有粘接力强,热稳定性良好的胶粘剂,是一款性能良好的防水绝缘密封胶带。

发表时间: 2021-08-31

有用

猜你想搜