欢迎来到米思米 请登录 退出 免费注册
技术之窗
  • 技术问答
    • 全部
    • 新手启航
    • 技术文章
    • 成功案例
    • 选型工具
    • 技术课堂
    • 技术问答
关联关键字

问:米思米经济型缓冲器使用的材料及表面处理是什么?使用温度环境是什么范围呢?

提问时间:2021-09-03

2313 浏览

全部回答(1个)

米思米官方回答

米思米经济型缓冲器使用材料是碳钢,表面处理为四氧化三铁(黑色i酸化),所以使用环境温度是 -10℃~60℃,

发表时间: 2021-08-31

有用

相关分类

缓冲器

缓冲器

猜你想搜