筒式加热器
加热棒产品能否置于水中使用?
问:加热棒产品能否置于水中使用?
工厂自动化零件
筒式加热器
米思米 MISUMI
使用环境
提问时间:2021-09-03
2528
浏览
分享
QQ
微博
链接
微信分享
全部回答(1个)
米思米官方回答
米思米的筒式加热器产品不能放置水中使用。
发表时间: 2021-08-31
有用
相关分类
筒式加热器
上一问题:
前端六角形水平调节脚座 KC-275-A-HEX 可以用在什么场合?
下一问题:
不锈钢带锁密闭用手柄FA-1925适合用在哪些地方使用?
猜你想搜
加热棒CC-4274,线的长度是多少?
钢珠滚轮是否可以用于特殊环境,例如是否可以用于水中吗?
E5EZ-C3MT 这个温控器是否可以通过并联接两根加热棒?
MLCHA10-120-V220-W500 加热棒功率误差是多少?
金属快速插拔耐环境连接器・LEB系列 LEB-HR-2B10使用环境能否一半是在大气环境中,另一半是在真空环境中,面板安装型插座以面板分隔,面板内也就是插座后部是置于真空中的,其他均置于大气环境中。
卸料板导柱(中精度)此产品和既有产品有什么区别?