欢迎来到米思米 请登录 退出 免费注册
技术之窗
  • 技术问答
    • 全部
    • 新手启航
    • 技术文章
    • 成功案例
    • 选型工具
    • 技术课堂
    • 技术问答
关联关键字

问:ZB2BZ1605C防护罩能否和急停标牌一起使用?能否用到带急停按钮的按钮盒XALJ01C上或按钮盒XALB01YC上呢?

提问时间:2021-09-03

2429 浏览

全部回答(1个)

米思米官方回答

不推荐一起使用, 设计时没有考虑和标牌一起的应用。标牌和防护罩一样都是黄色,都是起警示作用的,两者功能类似,因此也没必要加了ZB2BZ1605C后再加急停标牌。ZB2BZ1605C可以用在急停按钮盒上,XALJ01C,XALB01YC都可以。

发表时间: 2021-08-31

有用

猜你想搜