欢迎来到米思米 请登录 退出 免费注册
技术之窗
  • 技术问答
    • 全部
    • 新手启航
    • 技术文章
    • 成功案例
    • 选型工具
    • 技术课堂
    • 技术问答
关联关键字

问:VHK3的3通阀可否在真空环境下适用?想在真空和大气环境下切换使用。

提问时间:2021-09-03

2074 浏览

全部回答(1个)

米思米官方回答

VHK3系列不可在真空环境下使用。只有VHK2系列的2通阀可在真空(最低-100kPa)环境下使用。注1)VHK2的真空源请从2(A)侧阀进行配管接入。注2)VHK系列允许阀泄漏。

发表时间: 2021-08-31

有用

猜你想搜