把手
行李箱用手柄 A-876可以用在什么场合?
问:行李箱用手柄 A-876可以用在什么场合?
工厂自动化零件
把手
泷源 TAKIGEN
使用环境
提问时间:2021-09-03
1546
浏览
分享
QQ
微博
链接
微信分享
全部回答(1个)
米思米官方回答
可用于飞机、公共汽车、列车的行李架。
发表时间: 2021-08-31
有用
相关商品
手柄 行李箱用/A-876
上一问题:
Altanium™Neo5操作员界面的环境操作规范是什么?
下一问题:
凯德威工业大功率吸尘器机型是否可以支持干湿两用?
猜你想搜
行李箱把手A-6适合用在哪些场合?
不锈钢集装箱用手柄FA-1820适用于哪些场合?
行李箱把手A-6容易生锈吗?
防水锁式手柄是否带有安装附件以及主要使用场合。
使用不锈钢行李箱把手A-1006时有哪些注意事项?
主定位柱销手柄能换成铝质材料手柄吗,另外换成铝质手柄后做颜色的区分吗?