软管
氟树脂软管HOJSR/HOJSRR的使用流体是什么?
问:氟树脂软管HOJSR/HOJSRR的使用流体是什么?
工厂自动化零件
软管
米思米 MISUMI
使用环境
提问时间:2021-09-03
1558
浏览
分享
QQ
微博
链接
微信分享
全部回答(1个)
米思米官方回答
使用流体可以是水、空气、油、溶剂、粉末。
发表时间: 2021-08-31
有用
相关商品
氟树脂软管 柔软型
上一问题:
特种PVC拖链运动电缆适用在怎样的作业环境中?
下一问题:
不锈钢弹簧搭扣C-1545适用在哪些地方?
猜你想搜
氟树脂软管HOJSR/HOJSRR的工作温度范围是多少?
氟树脂软管能使用的流体种类是什么?
氟树脂软管的最高使用温度是多少?
消音器可以使用于什么流体?
氟树脂软管 TL/TIL系列最高使用压力是多少?
环境温度和使用流体温度有限制吗?