变频器配件
FR系列的电抗器主要用于什么情况下?
问:FR系列的电抗器主要用于什么情况下?
控制/电子元件
变频器配件
三菱电机 MITSUBISHI ELECTRIC
使用环境
提问时间:2021-09-03
1763
浏览
分享
QQ
微博
链接
微信分享
全部回答(1个)
米思米官方回答
在需要抑制高次谐波,改善功率因数及设置于大容量电源正下方时的情况下使用。
发表时间: 2021-08-31
有用
上一问题:
KGH高温橡胶软管是否可以通油?
下一问题:
不锈钢回转把手A-1010适合在哪些地方使用?
猜你想搜
FR系列电抗器在安装作业中有什么需要注意的?
NF-C系列塑壳断路器主要用于什么情况下?
FR-D700与FR-F800系列变频器有什么差异?
FR-E700与FR-A800系列变频器有什么差异?
FR-A800与FR-E700有什么差异?
FR-D720S-0.75K-CHT与FR-D720S-0.75K有什么区别?