相关型号:KAD1PZ
提问时间:2021-09-03
1930 浏览
全部回答(1个)
米思米官方回答
可以配合使用。1、如果V3(C)、V4(C)安装在柜门上,则与KCF3PZ(C)、KAF3PZ、KDF3PZ使用时需要配一个90*90 的适配器板KZ106;2、如果V3(C)、V4(C)安装在柜体后部,其与KCF3PZ(C)、KAF3PZ、KDF3PZ使用时就按照样本上的组合图选(本体+面板+长轴+联锁板),不需要定KZ106。
相关商品
操作手柄(进口) VARIO负荷开关用