提问时间:2021-09-03
1649 浏览
全部回答(1个)
米思米官方回答
两种办法可以解决。第一种是打开支持软件RS-Manager(需要另行购买),点击软件左上窗口中的【Option Parameter】命令,将No.80参数Option enable设置为【Disable】(无效),再点击菜单栏上的[Write],即可消除报警。第二种是通过手持终端设备(需要另行购买)。方法一样。
发表时间: 2021-08-31
有用
相关商品
单轴机器人RS3 滑块型