欢迎来到米思米 请登录 退出 免费注册
技术之窗
  • 技术问答
    • 全部
    • 新手启航
    • 技术文章
    • 成功案例
    • 选型工具
    • 技术课堂
    • 技术问答
关联关键字

问:调温型热风枪,使用一段时间后,发现温度较低,我应该怎么办?

提问时间:2021-09-03

7019 浏览

全部回答(1个)

米思米官方回答

这款热风枪在一般正常使用下,一般不会发生温度达不到的现象!如果你已用了一段时间后,有此现象产生,可能是:1. 市电电压不足,所产生的状况;建议你用电表量测一下市电电压,或是改再用电离峰时间(如深夜时),再试试看?2. 将选择风速开关,切换到低速风速,温度也可以提升!3.当上述二种方法都无效时,可能代表热风枪的发热体已经老化

发表时间: 2021-08-31

有用

猜你想搜