提问时间:2021-09-03
3850 浏览
全部回答(1个)
米思米官方回答
故障分析:从现象判断为蓄电池或充电电路故障,可按以下步骤检查。1.检查充电电路输入输出电压是否正常,若充电电路输入正常↓输出不正常,断开蓄电池再测,若仍不正常则为充电电路故障; 2.若断开蓄电池后充电电路输入、输出均正常,则说明蓄电池已因长期未充电、过放或已到寿命期等原因而损坏。
发表时间: 2021-08-31
有用