欢迎来到米思米 请登录 退出 免费注册
技术之窗
  • 技术问答
    • 全部
    • 新手启航
    • 技术文章
    • 成功案例
    • 选型工具
    • 技术课堂
    • 技术问答
关联关键字

问: NOGA修边器是否可以用于较硬金属材料的加工?

提问时间:2021-09-03

1837 浏览

全部回答(1个)

米思米官方回答

可以,本品为高速钢,可以轻松切割60HRC以下材料。并且由于强度高,不是很脆,不容易碎。在加工铝合金,不锈钢是效率极高。同时也可以加工塑料。

发表时间: 2021-08-31

有用

猜你想搜