提问时间:2021-09-03
5569 浏览
全部回答(1个)
米思米官方回答
设定适当的检查 TCP 连接是否存活的扫描时间(默认值 = 7 分钟),确保 TCP 连接扫描时间结束时,NPort 服务器关闭连接套接字。在检查 TCP 连接是否存活的扫描时间尚未结束前,客户端仍被视为“存活”,因此 NPort 服务器会认为已连接客户端,尽管此时客户端应用程序已关闭。如果将检查 TCP 连接是否存活的扫描时间设为 0,那么 NPort 服务器将不再向客户端发送检查 TCP 连接是否存活的数据包。这种情况下,您可能需要手动重启 NPort 服务器,恢复客户端应用程序与服务器的连接。
相关商品
串口设备联网服务器 MOXA