欢迎来到米思米 请登录 退出 免费注册
技术之窗
  • 技术问答
    • 全部
    • 新手启航
    • 技术文章
    • 成功案例
    • 选型工具
    • 技术课堂
    • 技术问答
关联关键字

问:3M CA40H瞬干胶为什么在规定的参数时间没有固化呢?是不是商品质量有问题呢?

提问时间:2021-09-03

3049 浏览

全部回答(1个)

米思米官方回答

1.胶水的固化分为初固和完全固化,3M CA40H这款瞬干胶初固时间为5-40秒,完全固化时间是24小时,也就是24小时达到最高强度。胶水的固化速度与温度有关,温度越低固化越慢,因此会发生冬天固化时间变长的现象,如果需要加速固化,可以加强通风加速固化;2.因为瞬干胶的固化原理是吸收大气中的湿气固化,所以固化时间与接触面积也有关系,粘接面积越大固化越慢。因此遇到这种情况首先要排除环境因素的影响。

发表时间: 2021-08-31

有用

猜你想搜