提问时间:2021-09-03
3565 浏览
全部回答(1个)
米思米官方回答
实际生产中,影响极片裁切质量的因素有很多:极片涂覆的化学材料,极片的物理力学性能,极片的厚度,设备的精度,刀架设计的合理性,上下切刀安装的相对位置,裁切力度和速度,上下切刀的咬入角度,刃口磨损状态等。其中,极片毛刺问题尤为关键,尺寸过大的金属毛刺会直接刺穿隔膜,导致正负极之间短路。由于正负极片材料的硬度不同,对切刀的磨损程度也不同,因而建议每把切刀做刻码标示区分。
发表时间: 2021-08-31
有用
相关商品
极片分切刀-方形