欢迎来到米思米 请登录 退出 免费注册
技术之窗
  • 技术问答
    • 全部
    • 新手启航
    • 技术文章
    • 成功案例
    • 选型工具
    • 技术课堂
    • 技术问答
关联关键字

问:万用表的误差是如何计算的?

提问时间:2021-09-03

14360 浏览

全部回答(1个)

米思米官方回答

误差值=±(读数误差x读数+量程误差x该读数下的分辨率)读数误差:即“测量读数的百分比”。例如电压测量精度为读数的±1%,含义为:对于100.0V的电压测量显示读数,其电压真实值在99.0V至101.0V之间。数字式万用表的技术规格中,除读数精度指标外,一般还加一个数字误差范围(digits)。该数字表明了在测量显示读数的最后一位上可能存在的最大误差范围。例如,精度表述为±(1+2ditigs),对于100.0V的测量显示读数,其中电压真实值将在98.8V至101,2V之间。真实范围值:真实值=仪表读数±(读数误差x读数+量程误差x该读数下的分辨率)

发表时间: 2021-08-31

有用

猜你想搜