提问时间:2021-09-03
2345 浏览
全部回答(1个)
米思米官方回答
电缆夹由夹体、弹簧、销轴和开关销等组成,夹体的H型上下内侧各开有一个导向槽,在导向槽的两端开有上下对应的4个方孔,夹体的一侧是两个并行的联接板,另一侧有一个联接板,在每个联接板上都开有相同孔径的圆孔。它的夹体采用了以钢板为骨架,表面溶注尼龙材料制成,外形则为中心牵引式不对称的H型结构。电缆夹固定电缆与水管的方法是采用弹簧卡锁固定方式实现的。
发表时间: 2021-08-31
有用
相关分类
电缆固定头