欢迎来到米思米 请登录 退出 免费注册
技术之窗
  • 技术问答
    • 全部
    • 新手启航
    • 技术文章
    • 成功案例
    • 选型工具
    • 技术课堂
    • 技术问答
关联关键字

问:陶熙7091有机硅密封胶的固化原理是什么?固化时间需要多久?

提问时间:2023-09-15

5137 浏览

全部回答(1个)

米思米官方回答

陶熙7091有机硅密封胶属于通用型单组份脱醇固化的有机硅密封胶,在空气中水汽作用下室温固化,不会滴落,稠度类似糊膏。 固化是一个从表面向内部的逐渐湿气固化过程,整体固化时间随着胶层厚度、粘接面积、环境温度、环境湿度等外界条件的变化而变化。 表皮形成后,就开始从表面向内部发生固化。24小时后(室温,50%的相对湿度),7091的固化深度就会达到3mm。 很深的部分,尤其是不容易接触到湿气的地方需要更长的时间才能固化完全,在湿度较低时,固化时间会相对应延长。

发表时间: 2021-08-31

有用

猜你想搜