提问时间:2021-09-03
3645 浏览
全部回答(1个)
米思米官方回答
DeviceNet电缆由一对信号线和一对电源线构成,信号线是特性阻抗为120Ω的双绞屏蔽线。分粗缆、中缆、细缆三种。 DeviceNet也是CAN总线的三种形式之一,因而,用一对总线电缆外加一对电源线也可以实现通信,只不过布线不那么整洁好看。
发表时间: 2021-08-31
有用
相关商品
电缆 Device Net用/固定型/低速/300V/网络用