提问时间:2021-09-03
2688 浏览
全部回答(1个)
米思米官方回答
因为寿命在一定程度上有个体偏差,具体安装情况复杂因此关于圆线螺旋弹簧的寿命次数,虽然很遗憾但是没有具体的试验数值作为参考。使用次数因使用温度或者环境、变形量而发生变化。要增加使用次数,建议在容许位移量Fmax.的70%以下使用。
发表时间: 2021-08-31
有用
相关商品
经济型压缩弹簧 外径基准/不锈钢型/超轻载型