欢迎来到米思米 请登录 退出 免费注册
技术之窗
  • 技术问答
    • 全部
    • 新手启航
    • 技术文章
    • 成功案例
    • 选型工具
    • 技术课堂
    • 技术问答
关联关键字

问:经济型压缩弹簧超过最大位移量30万次的使用(贴紧压紧长度附近使用时)会对弹簧造成什么影响?

提问时间:2021-09-03

2906 浏览

全部回答(1个)

米思米官方回答

超过最大位移量30万次的使用(贴紧压紧长度附近使用时)断面会产生计算值以上的高应力折损。另外,在压紧长度附近,有效卷部会慢慢贴紧,弹簧常数变高。因此请务必容许位移Fmax.(mm)范围以内使用。

发表时间: 2021-08-31

有用

猜你想搜