欢迎来到米思米 请登录 退出 免费注册
技术之窗
  • 技术问答
    • 全部
    • 新手启航
    • 技术文章
    • 成功案例
    • 选型工具
    • 技术课堂
    • 技术问答
关联关键字

问:类似螺杆清洗料,使用专用清洗料为何如此重要?

提问时间:2021-09-03

1898 浏览

全部回答(1个)

米思米官方回答

热塑性塑料加工过程中使用多种聚合物。其中颜色转换工艺既耗时又耗费材料,使用热流道系统时尤其如此。依据操作参数与加工材料专业定制的清洗料能显著清洗机器所需的时间和材料。特定清洗料可提供最佳性能。由于不同聚合物互不兼容,而且清洗料的误用可能导致材料污染,因此只有使用正确清洗料方可实现最优转换效果。

发表时间: 2021-08-31

有用

相关分类

螺杆清洗料

螺杆清洗料

下一问题: 什么是联轴器?

猜你想搜