提问时间:2021-09-03
883 浏览
全部回答(1个)
米思米官方回答
热塑性塑料加工过程中使用多种聚合物。其中颜色转换工艺既耗时又耗费材料,使用热流道系统时尤其如此。依据操作参数与加工材料专业定制的清洗料能显著清洗机器所需的时间和材料。特定清洗料可提供最佳性能。由于不同聚合物互不兼容,而且清洗料的误用可能导致材料污染,因此只有使用正确清洗料方可实现最优转换效果。
发表时间: 2021-08-31
有用
相关分类
螺杆清洗料