欢迎来到米思米 请登录 退出 免费注册
技术之窗
  • 技术问答
    • 全部
    • 新手启航
    • 技术文章
    • 成功案例
    • 选型工具
    • 技术课堂
    • 技术问答
关联关键字

问:汇川MD380/MD500系列变频器的功能码中F0-03(主频率源X选择)的0/1和F0-23(数字设定频率停机记忆选择)的0/1有什么区别?

提问时间:2023-09-15

3089 浏览

全部回答(1个)

米思米官方回答

F0-03=0指数字设定频率,掉电时不记忆,F0-03=1指数字设定频率,掉电时记忆; F0-23=0指停机时不记忆数字设定频率,F0-23=1指停机时记忆数字设定频率。

发表时间: 2021-08-31

有用

猜你想搜