提问时间:2021-09-03
2207 浏览
全部回答(1个)
米思米官方回答
VGA(Video Graphics Array)线,包括VGA接口与连接的电缆,但通常指VGA接口,也叫D-Sub接口。VGA接口是显卡上输出模拟信号的接口,虽然液晶显示器可以直接接收数字信号,但很多低端产品为了与VGA接口显卡相匹配,因而采用VGA接口。VGA接口是一种D型接口,上面共有15针空,分成三排,每排五个。
发表时间: 2021-08-31
有用
相关商品
VGA线束