欢迎来到米思米 请登录 退出 免费注册
技术之窗
  • 技术问答
    • 全部
    • 新手启航
    • 技术文章
    • 成功案例
    • 选型工具
    • 技术课堂
    • 技术问答
关联关键字

问:FX系列PLC D1内存储的16位数字为10,如果进行32位运算时,D1内的数据有变化吗?

提问时间:2021-09-03

2493 浏览

全部回答(1个)

米思米官方回答

32位运算占用2个寄存器,例如使用D1,实际也会占用D2。如果数据大小超过16位,只取D1的话得不到正确的数值,并且必须使用32位的指令进行运算。如果数据未超过16位,只取D1也可以。

发表时间: 2021-08-31

有用

猜你想搜