欢迎来到米思米 请登录 退出 免费注册
技术之窗
  • 技术问答
    • 全部
    • 新手启航
    • 技术文章
    • 成功案例
    • 选型工具
    • 技术课堂
    • 技术问答
关联关键字

问:消音器目录规格中的“静音效果*dB(A)”是什么意思?

提问时间:2021-09-03

2657 浏览

全部回答(1个)

米思米官方回答

“静音效果* dB(A)”是根据JIS B 8379测量时,没有消音器的排气声与有消音器的排气声之差。例如,消音效果为30 dB(A)的消音器表示“消音效果=(无消音器的排气声)-(有消音器的排气声”)示例)30 dB(A)= 120 dB(A)-90 dB(A)这并不意味着它变为30dB(A)。

发表时间: 2021-08-31

有用

相关分类

辅助设备

辅助设备

猜你想搜