欢迎来到米思米 请登录 退出 免费注册
技术之窗
  • 技术问答
    • 全部
    • 新手启航
    • 技术文章
    • 成功案例
    • 选型工具
    • 技术课堂
    • 技术问答
关联关键字

问:什么是厌氧胶?厌氧胶分为几个种类?乐泰510属于哪一类胶粘剂呢?

提问时间:2021-09-03

2438 浏览

全部回答(1个)

米思米官方回答

厌氧胶:隔绝空气(氧)的情况下,胶粘剂在金属离子促进剂作用下发生自由基反应快速聚合固化。厌氧胶包括:螺纹锁固胶如乐泰222、管螺纹密封胶如乐泰577、平面密封胶如乐泰510和圆柱固持胶如乐泰680四类。乐泰510属于平面密封胶,它可以填充配套法兰部件间的所有间隙并固化形成坚硬的热固性塑料,从而填充表面所有不平之处,实现完全密封。

发表时间: 2021-08-31

有用

上一问题: EMI对策是什么意思?

猜你想搜