欢迎来到米思米 请登录 退出 免费注册
技术之窗
  • 技术问答
    • 全部
    • 新手启航
    • 技术文章
    • 成功案例
    • 选型工具
    • 技术课堂
    • 技术问答
关联关键字

问:使用多根支柱进行支撑时,为保证平行度,对支柱的长度公差有较高的要求,该如何选型?

提问时间:2021-09-03

2426 浏览

全部回答(1个)

米思米官方回答

对长度公差有要求时,建议使用LKC的追加工,可提高精度,L=8~300时,长度公差±0.05;L=301 ~600,长度公差±0.1;L=601~800时,长度公差±0.15。

发表时间: 2021-08-31

有用

猜你想搜