欢迎来到米思米 请登录 退出 免费注册
技术之窗
  • 技术问答
    • 全部
    • 新手启航
    • 技术文章
    • 成功案例
    • 选型工具
    • 技术课堂
    • 技术问答
关联关键字

问:同样是单芯电线,RV电线和BVR电线有什么区别?

提问时间:2021-09-03

5997 浏览

全部回答(1个)

米思米官方回答

从五个方面回答这个问题。1.RV电线和BVR电线的标准不同。RV遵照的是GB/T5023-2008;而BVR是JB/T8734-1999标准。2.导体结构不同。RV采用第五种导体,比BVR用的第二种导体要细,同等规格根数要多些。3.电压等级不同:BVR的电压等级比RV要高。4.绝缘厚度不同:BVR绝缘要厚点。5.RV线和BVR线都是单芯软线,但用途不同。BVR是多股铜丝绞在一起的单芯软线,可用于家装;RV是更多股铜丝绞在一起的单芯软线,工业用途居多。

发表时间: 2021-08-31

有用

相关分类

单芯电线

单芯电线

猜你想搜