欢迎来到米思米 请登录 退出 免费注册
技术之窗
  • 技术问答
    • 全部
    • 新手启航
    • 技术文章
    • 成功案例
    • 选型工具
    • 技术课堂
    • 技术问答
关联关键字

问:WD-40防锈润滑剂与松锈剂有什么不同?WD-40是否可以做松锈剂/除锈剂使用?

提问时间:2021-09-03

5072 浏览

全部回答(1个)

米思米官方回答

WD-40能够作为松锈剂,并在金属表面留下固体防锈保护膜,起到长期防锈润滑效果,松锈剂没有这个效果。WD-40可以作为松锈剂/除锈剂使用。

发表时间: 2021-08-31

有用

猜你想搜