提问时间:2021-09-03
1971 浏览
全部回答(1个)
米思米官方回答
当使用孔径千分尺时,由于产品的构造原因,对测砧的测量和仅对测砧头的测量值是不同的。测量前,在相同条件下调整测量起点。当您使用砧尖进行测量时,需要调整砧尖的起点。应尽量避免来自操作人的热传导给卡尺所引起因工件和卡尺之间的温度差导致的任何重大测量误差。
发表时间: 2021-08-31
有用
相关商品
368系列千分尺 三爪/二爪式不可更换测头的孔径千分尺套装