欢迎来到米思米 请登录 退出 免费注册
技术之窗
  • 技术问答
    • 全部
    • 新手启航
    • 技术文章
    • 成功案例
    • 选型工具
    • 技术课堂
    • 技术问答
关联关键字

问:WD-40防锈润滑剂有哪些使用方法?涂布面积有多大?

提问时间:2021-09-03

5151 浏览

全部回答(1个)

米思米官方回答

根据保养部件的不同,WD-40防锈剂的使用方法有:喷涂、擦、刷、浸泡。WD-40防锈润滑剂的涂布面积为14-24平方米/L或53-91平方米/GAL。

发表时间: 2021-08-31

有用

猜你想搜