欢迎来到米思米 请登录 退出 免费注册
技术之窗
  • 技术问答
    • 全部
    • 新手启航
    • 技术文章
    • 成功案例
    • 选型工具
    • 技术课堂
    • 技术问答
关联关键字

问:模拟量模块具有什么特点。

提问时间:2021-09-03

2043 浏览

全部回答(1个)

米思米官方回答

1.使用模拟信号模块,用户可以使其控制器最佳地满足更加复杂的任务要求。2.传感器和执行器的直接连接,高达14 位的分辨率和不同的输入/输出范围允许在没有附加放大器的情况下连接传感器和执行器。3.灵活性高,如果任务后续有所扩展,可以升级控制器。更新用户程序非常简单。

发表时间: 2021-08-31

有用

猜你想搜