欢迎来到米思米 请登录 退出 免费注册
技术之窗
  • 技术问答
    • 全部
    • 新手启航
    • 技术文章
    • 成功案例
    • 选型工具
    • 技术课堂
    • 技术问答
关联关键字

问:自润滑导套与其他材质的导套相比,有什么优势和特点?

提问时间:2021-09-03

2897 浏览

全部回答(1个)

米思米官方回答

自润滑采用的时高丽黄铜和石墨材料,与导柱配套使用润滑效果更好,且耐热温度达到150℃,甚至250℃以下。

发表时间: 2021-08-31

有用

猜你想搜