欢迎来到米思米 请登录 退出 免费注册
技术之窗
  • 技术问答
    • 全部
    • 新手启航
    • 技术文章
    • 成功案例
    • 选型工具
    • 技术课堂
    • 技术问答
关联关键字

问:cat5e和cat6的区别是什么?

提问时间:2021-09-03

13778 浏览

全部回答(1个)

米思米官方回答

传输带宽的不同:Cat5e的传输频率带宽为100MHz,而cat6的传输频率带宽为250MHz,两者具有明显的差距;最高传输速度和距离的不同:Cat5e网线应用于千兆以太网中,传输距离可达100m,可支持1000Mbps传输速度。Cat6网线可以在使用10GBASE-T应用的不同:Cat5e网线和Cat6网线的传输距离都是100m,但是在使用10GBASE-T应用时,Cat6网线的传输距离最大可达55米。250MHz带宽中提供高达10Gbps的传输速度。Cat6最适用于传输速率为1Gbps的应用。

发表时间: 2021-08-31

有用

相关分类

网线连接器

网线连接器

猜你想搜