欢迎来到米思米 请登录 退出 免费注册
技术之窗
  • 技术问答
    • 全部
    • 新手启航
    • 技术文章
    • 成功案例
    • 选型工具
    • 技术课堂
    • 技术问答
关联关键字

问:TL-Q5MC1和TL-Q5MC1-Z传感器的区别是什么?

提问时间:2021-09-03

4484 浏览

全部回答(1个)

米思米官方回答

TL-Q5MC1:开关容量:50mA以下(DC30V以下);残留电压:1v以下(负载电流50mA、导线长2m),2v以下(负载电流200mA)TL-Q5MC1-Z:开关容量:200mA以下(DC30V以下);残留电压:1v以下(负载电流10mA、 导线2m),保护回路 电源逆接保护、浪涌吸收

发表时间: 2021-08-31

有用

猜你想搜