欢迎来到米思米 请登录 退出 免费注册
技术之窗
  • 技术问答
    • 全部
    • 新手启航
    • 技术文章
    • 成功案例
    • 选型工具
    • 技术课堂
    • 技术问答
关联关键字

问:ILC131ETH,ILC151ETH以及ILC171ETH2TX 3个控制器的基本区别是什么?

提问时间:2021-09-03

1741 浏览

全部回答(1个)

米思米官方回答

ILC131ETH 是紧凑型的PLC,适用于自动化系统的基础型控制器。内置web服务器和以太网接口,可轻松构建系统,并提供广泛的通信选项;ILC151ETH是畅销产品,与精简版ILC 131 ETH相比,ILC150 ETH能够提供更大的内存空间。此外,还能加装INTERBUS远程总线或集成分布式I/O。因此,控制器能满足更高的扩展和接口需求;ILC171ETH2TX是多功能的模块化控制器,带有两个以太网端口和插拔式SD存储卡,为自动化提供更高灵活性。控制器支持PROFINET设备功能,可用作分布式智能设备。

发表时间: 2021-08-31

有用

相关商品

Inline控制器

Inline控制器

猜你想搜