欢迎来到米思米 请登录 退出 免费注册
技术之窗
  • 技术问答
    • 全部
    • 新手启航
    • 技术文章
    • 成功案例
    • 选型工具
    • 技术课堂
    • 技术问答
关联关键字

问:HMF系列和BHA系列同样是平行卡爪,具体有什么区别?

提问时间:2021-09-03

1972 浏览

全部回答(1个)

米思米官方回答

BHA系列采用的是十字交叉滚柱导轨,重复定位精度高。HMF系列使用的是双缸筒的导杆,重复定位精度相对低但可以双倍出力,可以提供的夹持力大。

发表时间: 2021-08-31

有用

上一问题: DC-DC转换器结构?

猜你想搜