欢迎来到米思米 请登录 退出 免费注册
技术之窗
  • 技术问答
    • 全部
    • 新手启航
    • 技术文章
    • 成功案例
    • 选型工具
    • 技术课堂
    • 技术问答
关联关键字

问:ASACLEAN螺杆清洗料有哪些优势?

提问时间:2021-09-03

2692 浏览

全部回答(1个)

米思米官方回答

ASACLEAN螺杆清洗料的优势有:1.大幅 节省注塑机换色、换料所用的时间和材料;2.可以将原先PP料或原材料无法清洗掉的残留清洗干净;3.使用旭塑洁能够清除碳化物,实现稳定生产;4.定期使用旭塑洁对机器进行维护和保养可以有效防止异物及碳化。

发表时间: 2021-08-31

有用

猜你想搜