欢迎来到米思米 请登录 退出 免费注册
技术之窗
  • 技术问答
    • 全部
    • 新手启航
    • 技术文章
    • 成功案例
    • 选型工具
    • 技术课堂
    • 技术问答
关联关键字

问:E2E-X10MY1和E2E2-X10MY1的区别是什么?

提问时间:2021-09-03

2527 浏览

全部回答(1个)

米思米官方回答

E2E是标准型,螺纹长度是43mm;E2E2是螺纹长距离型,螺纹长度是65mm。

发表时间: 2021-08-31

有用

猜你想搜