欢迎来到米思米 请登录 退出 免费注册
技术之窗
  • 技术问答
    • 全部
    • 新手启航
    • 技术文章
    • 成功案例
    • 选型工具
    • 技术课堂
    • 技术问答
关联关键字

问:在使用简单PLC通信功能时,外部设备上的内置以太网端口QCPU需要进行哪些设置?

提问时间:2021-09-03

2443 浏览

全部回答(1个)

米思米官方回答

需要为已连接的外部设备的编号的 “Open Setting” 执行以下设置。- 协议:“UDP” - 开放系统:“MELSOFT connection”。

发表时间: 2021-08-31

有用

猜你想搜