欢迎来到米思米 请登录 退出 免费注册
技术之窗
  • 技术问答
    • 全部
    • 新手启航
    • 技术文章
    • 成功案例
    • 选型工具
    • 技术课堂
    • 技术问答
关联关键字

问:圆线螺旋弹簧的寿命是多少?

提问时间:2021-09-03

3149 浏览

全部回答(1个)

米思米官方回答

关于压缩线圈弹簧的寿命次数,虽然很遗憾但是没有具体的数值计算出来因为寿命在一定程度上有偏差,具体细小的数值一般认为是不被要求的。使用次数因使用温度或者环境、变形量而发生变化。要增加使用次数,建议在容许位移量Fmax.的70%以下使用。

发表时间: 2021-08-31

有用

猜你想搜