欢迎来到米思米 请登录 退出 免费注册
技术之窗
  • 技术问答
    • 全部
    • 新手启航
    • 技术文章
    • 成功案例
    • 选型工具
    • 技术课堂
    • 技术问答
关联关键字

问:501滤棉盖,面具使用寿命有多久?

提问时间:2021-09-03

2667 浏览

全部回答(1个)

米思米官方回答

面具有效期5年,主体可清洗,风干后可重复使用;滤棉建议使用1至3周,不可清洗,如有脏污,破损请立即前往安全区域进行更换;滤毒盒建议使用200小时,无论何时当您闻到有害物味道时,请立即前往安全区域更换滤毒盒。

发表时间: 2021-08-31

有用

相关商品

501滤棉盖

501滤棉盖

猜你想搜