提问时间:2023-09-15
2285 浏览
全部回答(1个)
米思米官方回答
MISUMI聚氨酯·橡胶·海绵主要用肖氏A和ASKER C的硬度指标来表示。 ①肖氏A用于聚氨酯·橡胶材料的硬度。一般用新JIS标准K6253的A型杜罗回跳式硬度计测量的值标记为“肖氏A70”。数值越大则硬度越高。 ②ASKER-C用于海绵材料的硬度。一般根据日本橡胶协会标准规格,使用SRIS0101弹簧式ASKER C型测量的数值,标记为“ASKER C**”,C后面的数值越大则硬度越高。
相关商品
橡胶垫圈