欢迎来到米思米 请登录 退出 免费注册
技术之窗
  • 技术问答
    • 全部
    • 新手启航
    • 技术文章
    • 成功案例
    • 选型工具
    • 技术课堂
    • 技术问答
关联关键字

问:固定块组件的固定座本体有硬度吗?有高硬度的固定座吗?

提问时间:2021-09-03

1872 浏览

全部回答(1个)

米思米官方回答

普通固定座本体都未做回火处理,本体是没有硬度的。只有高强度钢用固定座材质为SCM440,硬度为36~44HRC,代表型号为HAP-AP

发表时间: 2021-08-31

有用

猜你想搜